欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

机械设计专业怎么才能做好毕业设计?

  • 2023.01.30 14:10:21
  • 米思米
  • 1377

这次的主题和想大家分享下对于毕业设计的一些看法,主要是针对如何做好本科阶段的毕业设计。首先要明确一点,对于本科阶段的毕业设计这个环节,其实不需要想的太多,因为它大概率只是你毕业之路上必经的一门课程而已,并不会承载其他太多的意义,仅此而已。

当然这门课程对一个毕业生会有一些综合性的要求,既是检验你大学专业基础知识掌握程度的一个评价砝码,也可能是你对接企业需求的一个转身之门。下面我们就一起来分析一下,如何做好毕业设计。

  1、毕业设计的作用

大家对于毕业设计的作用要有很清醒的意识,很多人第一直觉就是要选一个技术含量高的课题,做一个高大上的毕业设计,其实抱有这种想法是有失偏颇的,尤其是本科阶段的学生,恕我直言,很少有人能做出那些特别优秀、具有创新性的毕业设计,其实毕业设计对于大多数人而言,就是顺利拿到大学文凭的一道坎而已,如何顺利的迈过这道坎,才是最应该首当其冲去思考的,其余的想法最多只能起到锦上添花的作用。

所以对于毕业设计要有一个清醒的认识,本科阶段的毕业设计应该以结果为导向,你追求的终极结果就是顺利毕业,确认了这个目的后,就需要评估自己如何才能达到这个目的,凡是有利于自己顺利毕业的各种条件都要积极的争取,有碍于自己顺利毕业的潜在风险都要努力回避,我觉得凡是不以结果为导向的努力都是耍流氓,而且是对自己耍流氓。

认清了毕业设计的目的,接下来就是分析各个可执行的步骤,如果能把相关的影响因素都尽量掌握在可控的范围内,那一个好的结果就是顺理成章的事情。

  2、选择指导老师

什么样的导师是一位好导师?我觉得有几个应该优先评估的条件,首先是导师的专业能力和课题研究方向,如果一位导师的专业能力非常出色,那你在毕业设计阶段遇到的各种疑难杂症就会得到及时有效的解决,而不会让你产生一种无能为力的无助感。一位专业能力出色的导师,其指导的学生通常也不会差到哪里去,因为自古兵家有言“兵雄雄一个,将雄雄一窝”就是这个道理。

同时也要考虑指导老师的课题研究方向是否和你的兴趣和优势一致,很多时候大家认为本专业导师的指导课题应该都立足于本专业的基础知识,如果这样想可能就错了,因为每位导师的个人能力和需求并不相同,他们在对毕业课题的设计上,主要是以自身的需求和能力来设置的,至于每位学生的单独需求其实并不在考虑范围之类,所以你需要评估自身的能力、兴趣、优势、期望的发展方向是不是和指导老师的课题具有一定重合度,如果差异度很大就容易产生问题,老师出的课题你不懂,你懂的课题老师又无法进行正常而有效的指导,如此既为难了自己,也为难了导师,简直就是两败俱伤啊。

笔者本科的专业是机械设计及其自动化,而我选择的导师所给的课题是开发一个机车变速箱的管理数据库,在这之前我对相关IT行业知识的储备量为零,但是毕竟已经选择了这个导师,没法换了,所以自己吞的苦果,只能自己去消化,后来硬是在图书馆泡了三个月,去攻克那些枯燥到极致的编程方法,最后虽然没有非常出色的完成毕业设计,但是也算涉险过关,所以在选择导师的时候,一定要去确认他的课题,否则真的是自作自受了。

另外还有一个很重要的考量点容易被忽视,就是导师本身的性格和处事方式,这个可能比其专业能力更重要,一位业务能力很强的导师,通常来说他对学生的要求也会很严格,你可以想象一下他是如何让自己能力提升到这么强的,很可能是“男人就得对自己狠一点”,一个连自己都不放过的人,会轻易的放过你?更重要的是,这类大牛的导师一般都会在外面有兼职,或者说有自己的事业,这就决定了他的时间是非常宝贵的,所以很多导师对于学生而言是“千呼万唤始出来,三五分钟转身去,轻轻的挥一挥衣袖,不留下一片云彩”,更多的时候就需要你自己花费大量的时间自己去摸索和钻研,虽然过程会很辛苦,但为了你的毕业证书,也只能坚持熬下去,有时候妥协就是一种前行,更是一种对自己心性的修行。

了解导师的性格,最直接的方法就是去问他带过的师兄师姐,其实也可以听听学校里对每位老师的“谣言”,很多时候所谓的“谣言”就是“遥远的预言”,还是有一定的可信度,其实每个人都是一个品牌,是品牌就有相应的口碑,口碑不好很多时候就会产生所谓的“谣言”,兼听则明,听一听并没有什么大的妨碍,只要不偏信就行了。

所以总的来说选择导师的时候一定要多想想自己的目的——就是要顺利毕业,然后理性的评估一下自己和导师之间的适配度,进行一个利益最大化的选择,这个世界上没有最好的导师,只有最合适的导师。

但也得提醒你一句,导师并不是简单的一个毕业设计指导老师那么简单,他也可能是你一生的“美好资源”,特别是一些能力优秀的又和你“志同道合”的导师,终你一生都有可能和他存在这样那样的交集,享受到他各种各样照顾与支持,所以从这个角度来说,选择一个大牛的导师虽然可能存在一些要求过严的风险,但是冒这点险还是值得的,因为你可能可以结识到一位生命中的贵人,虽然说做人做事不能算得那么功利,但是这确实也符合利益最大化的原则。

  3、选择毕设课题

很多人在课题的选择上有很强的自我意识,尤其是一些自我感觉特别良好的同学,他们总是想动不动就搞个“大新闻”,其实就本科阶段的毕业设计而言,完全没有必要,因为这三四年的专业基础课程并不足以支撑你实现对这个专业领域的深耕,也就是说,你的理论基础还不够充实,你的学术能力也有很多不足,更重要的是你还不具备满足实践需求的各项操作技能,那要做出一个明星水平的毕业设计来,简直就和中五百万福利彩票的几率差不多,何苦为难自己,更何苦去为难导师。

选择课题的第一要点就是尽量选择导师擅长的课题,说的直白一点,导师每年提供的基本上都是那几个重复的课题,很少有变化的,因为他们的能力也很有限,他们也不是万能的,所谓闻道有先后,术业有专攻,导师也有自身知识和能力的局限性,所以尽量选择导师提供的成熟课题,然后从这些课题中尽量挑选自己感兴趣的,自身有知识储备和操作优势的,其实毕业设计从时间上来说也算一个漫长的过程,需要一定的热情和兴趣来支撑你走完这段旅程,否则毕业设计有可能成为你一生的噩梦,挥之不去,一生相随。

然后千万不要“别出心裁”的去搞什么自选课题,因为你们根本就没有评估一个课题是否可行的能力,你也无法保证你的导师是否具备指导这个课题的能力,所以很多时候所谓的自选课题是既为难了自己,也为难了导师。

最后,其实一般来说毕业设计对于找工作并没有很大的利用价值,因为大部分企业的从业人员都不看好所谓的毕业设计成果,尤其是本科阶段的毕业设计更是不值一提,所以你的毕业设计做什么课题,无须特别考虑与求职需求的匹配,能让你顺利毕业的课题就是好课题,能让你轻松毕业的课题也是好课题,能让你和谐处理师生关系,收获行业人脉的更是好课题。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities